This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:[UCD3138] UCD3138 EADC 的问题

Guru**** 2813585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712847/ucd3138-ucd3138-questions-of-ucd3138-eadc

器件型号:UCD3138

大家好、

好的一天、为了获得  良好的 PFC ITHD 性能 、EADC 分辨率非常重要、所以我想知道 UCD3138在90V 输入下可以为 单相 PFC 实现多大的功率 基于 UCD3138 1.6V EADC 分辨率、我可以使用 UCD3138来实现3kW PFC (90V 输入) 在 10%负载时实现 ITHD<20%? ITHD 规格如下所示、谢谢。

>5%和≤10%负载

<20%

>10%和<20%

<15%

≥20%

≤10%

≥40%

≤8%

≥50%

≤5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位专家将很快回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、THD 是一个系统级规格、它不仅取决于控制器、还取决于功率级设计。 UCD3138控制的功率大小没有限制、限制是功率级本身。 3kW 对于信号相位来说太大、但您可以选择两相交错 PFC。 采用适当的功率级设计、10%负载时应轻松实现20%的 THD。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

    感谢您的回复,作为固件工程师,我应该评估电流环路控制的控制器性能,我认为一切都是限制,您的意思是 ucd3138可以根据1.6V eADC 输入范围控制任何额定功率?(10KW 以上),或者 我应该与硬件工程师联系。  ITHD 性能 取决于您的功率级设计能力?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCD3138可以控制任何额定功率。 THD 取决于功率级设计和控制器。

    此致、

    Bosheng