请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 大家好、
好的一天、为了获得 良好的 PFC ITHD 性能 、EADC 分辨率非常重要、所以我想知道 UCD3138在90V 输入下可以为 单相 PFC 实现多大的功率 基于 UCD3138 1.6V EADC 分辨率、我可以使用 UCD3138来实现3kW PFC (90V 输入) 在 10%负载时实现 ITHD<20%? ITHD 规格如下所示、谢谢。
|
>5%和≤10%负载 |
<20% |
|
>10%和<20% |
<15% |
|
≥20% |
≤10% |
|
≥40% |
≤8% |
|
≥50% |
≤5% |