主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
尝试将设计容量设置为2700Ah、当读回数据闪存时、可以获得设置的设计容量= 2700。 现在要校准电压和电流,请参考 主机系统校准方法- SLUA640B ,
1:能够进入校准模式
2、CC_Offset
a.启动时控制状态值= 0x04
B.轮询. 一段时间后 、CCA 位被清零并通过0x000B 保存偏移
3. Board_Offset
a.启动时控制状态值= 0x08
B.轮询. 一段时间后、BCA 位被清零、并用0x000B 保存偏移
4.电流校准
a. 获得原始校准数据,平均后我得到0xCC =204mA (不知道这是否正确? (笑声) 如何验证?)
5.电压校准
a. 获取原始校准数据,求平均值后,我得到0xD1A =3354mV
请告诉我所执行的步骤是否正确?
谢谢、此致、
Dileep