This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电流校准

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712554/bq35100-current-calibration

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

尝试将设计容量设置为2700Ah、当读回数据闪存时、可以获得设置的设计容量= 2700。 现在要校准电压和电流,请参考 主机系统校准方法- SLUA640B ,  

1:能够进入校准模式

2、CC_Offset  

a.启动时控制状态值= 0x04

B.轮询. 一段时间后 、CCA 位被清零并通过0x000B 保存偏移

3. Board_Offset

a.启动时控制状态值= 0x08

B.轮询. 一段时间后、BCA 位被清零、并用0x000B 保存偏移

4.电流校准

a. 获得原始校准数据,平均后我得到0xCC =204mA (不知道这是否正确? (笑声) 如何验证?)

5.电压校准

a. 获取原始校准数据,求平均值后,我得到0xD1A =3354mV   

请告诉我所执行的步骤是否正确?

谢谢、此致、

Dileep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dileep、
    您测量的电池的电压值是否正确、即它是否与监测计报告的电压值相对应? 如果是,我相信您的操作是正确的。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我使用的电池容量为2700 Ah。

    1.13mA 是使用与电路板电源串联的数字万用表测得的值。

    校准时、传递到 校准电流的电流已知电流值(uint16_t knownCurrent)  为170。

    3. 获取原始校准数据,求平均值后,我将得到0xCA。

    4.在读取电流值后执行上述步骤后、显示为13mA、增加额外负载-能够看到电流增加。 在万用表和从 BQ35100读取的电流值中、值都是匹配的。

    5.在第3点中,值170是我进行的随机检查,以校准万用表和来自 BQ35100的电流是否匹配。   

    6、仍然不知道原始值为什么为0xCA、万用表上的测量值为13mA。

    谢谢、此致、

    Dileep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我使用的电池容量为2700 Ah。

    1.13mA 是使用与电路板电源串联的数字万用表测得的值。

    校准时、传递到校准电流的电流已知电流值(uint16_t knownCurrent)为170。

    3.获取原始校准数据,求平均值后,我将得到0xCA。

    4.在读取电流值后执行上述步骤后、显示为13mA、增加额外负载-能够看到电流增加。 在万用表和从 BQ35100读取的电流值中、值都是匹配的。

    5.在第3点中,值170是我进行的随机检查,以校准万用表和来自 BQ35100的电流是否匹配。

    6、仍然不知道原始值为什么为0xCA、万用表上的测量值为13mA。

    谢谢、此致、

    Dileep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、

    我不确定我是否遵循了您的程序。 您说的是、您看到的是13mAh 电流吗? 或者当您施加170mA 电流时、监测计报告为13mA? 对于 bq35100的校准、监测计必须处于累积模式。 在其他模式下、库仑计数器的行为不同、不会产生良好的校准结果。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dileep
    我不确定我是否按照您对您所做的解释进行操作。 您在尝试以什么模式执行校准? 累积模式?
    谢谢
    Oinyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您尝试使用 bqstudio 进行校准、并将总线截波器连接到 com 线路、以查看 bqstyudio 正在执行的操作以及如何使用主机进行复制。 要使用 bqstudio 进行校准、我建议查看 EVM 用户指南。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我仅在累积模式下校准仪表。 我想知道的是、当我进行电流校准时、在 0x7a…0x7B  CAL_Current 获取的原始值为0xCA。

    该值的含义是什么?

    谢谢、此致、

    Dileep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、

    当您读取0x7A length 1和0x7B length 1时、您对每个都能得到什么响应?

    当您将十六进制值转换为十进制值时、结果将为您提供[RAW ANALOG CURRENT]值。 为此、可以将 MSB 的十进制值(0x7B)乘以256、然后再添加 LSB 的十进制值(0x7A)。  

    然后、在执行校准电流时使用原始模拟电流值作为所使用的步骤之一。 这是 bq35100 TRM 第3.8节下的第4步。  

    谢谢、

    Eric Vos