请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS57160-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:TPS57160-Q1
大家好、团队、
我们的客户对 TPS57160-Q1感兴趣。
客户希望了解 TPS57160EVM-Q1的噪声性能、因为他们的 OEM 请求通过了 CISPR25 5类标准。
问:能否获取 TPS57160-Q1 EVM 的 CISPR25 EMC 报告?
如果您有任何疑问、请告诉我、
谢谢、
Yuta Kurimoto