This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1EVM:CISPR25 EMC 报告

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710269/tps57160-q1evm-cispr25-emc-report

器件型号:TPS57160-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS57160-Q1

大家好、团队、

我们的客户对 TPS57160-Q1感兴趣。

客户希望了解 TPS57160EVM-Q1的噪声性能、因为他们的 OEM 请求通过了 CISPR25 5类标准。

问:能否获取 TPS57160-Q1 EVM 的 CISPR25 EMC 报告?

如果您有任何疑问、请告诉我、

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库里、托-圣、

    我将查看此 EVM 是否提供 EMI 报告、并返回给您。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    更新怎么样?

    客户需要在七月或之前修复设计 因此他们没有足够的时间。 如果您能很快分享数据、我会很高兴。

    我的电子邮件地址是 y.kurimoto@ti.com

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库里莫托-圣

    我们将检查报告是否可用。

    同时、请查看这篇有关 EMI 的文章系列:
    www.how2power.com/pdf_view.php

    Rds、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本文档是否正常
    www.ti.com/.../slva752.pdf

    谢谢
    -Arief