This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481 VCC 功率耗散

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, TPS40210, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713719/lm3481-lm3481-vcc-power-dissipation

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5022

大家好、

我的客户在其设计中使用 LM3481。 吹气有两个问题:

VCC 的功率损耗在 Vin 升高时会增加。 我们可以解决这个问题吗?

2. LM3841无法调整软启动时间。 我们还有其他类似 LM3481但具有 SS 引脚的器件吗?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    为了回答您的问题、请告诉我们您的客户将何种拓扑与 LM3481配合使用。 关于软启动调整、我们还有其他器件、如 LM5022、TPS40210等 如果您不想披露客户的大部分信息、您可以通过电子邮件联系我们。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    拓扑是反激式。 我将通过电子邮件向您发送原理图。 非常感谢!

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    由于我们是通过内部电子邮件进行通信、因此让我们关闭这里的主题。

    谢谢、

    Youhao