请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 你(们)好
我将 BQ25504EVM-674板用于一些超低能耗收集项目。 假设我有一个1V 电源、可以在 MPP (0.78V)上提供10uA 的电流。 我的问题是:如何在数学/分析上预测将输出电容器(存储器和 BAT 上)从1.8V (即我们不处于冷启动模式)充电到3V 所需的时间? 假设没有连接负载并忽略泄漏。
我认为这与 bq25504中使用的脉冲频率调制(PFM)有关。 但在数据表中没有太多关于它的详细说明。