This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504计算了将输出电容器充电至特定电压所需的时间

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712091/bq25504-bq25504-calculation-of-time-taken-to-charge-the-output-capacitor-to-a-certain-voltage

器件型号:BQ25504

你(们)好

我将 BQ25504EVM-674板用于一些超低能耗收集项目。 假设我有一个1V 电源、可以在 MPP (0.78V)上提供10uA 的电流。 我的问题是:如何在数学/分析上预测将输出电容器(存储器和 BAT 上)从1.8V (即我们不处于冷启动模式)充电到3V 所需的时间? 假设没有连接负载并忽略泄漏。

我认为这与 bq25504中使用的脉冲频率调制(PFM)有关。 但在数据表中没有太多关于它的详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第16页的公式 eq 8提供了使用输入功率和升压转换器效率预测充电时间的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的答复、很抱歉 我错过了它。 您能否分享一些有关如何在 bq25504中实现 PFM 的更多详细信息、尤其是在三级电感 器峰值电流(230mA 是最高电流)抖动的情况下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D/s 图30显示了只要 VIN_DC 不低于 MPP 设定点、2-3个脉冲就会上升到两个较低的电流限制设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入源的输出阻抗较低且 VIN_DC 不会下降、则转换器以 PFM 模式运行、并具有最高电流限制设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    再次感谢! 如果1V 电源(高阻抗)能够在 MPP (0.78V)上提供10uA 电流、工作模式(峰值电流设置和工作频率)是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有简单的方法来计算它。 对于低阻抗源、最大开关频率为1MHz。 对于高阻抗源、脉冲之间的时间由源输出阻抗和输入上4.7uF 形成的 RC 决定。 电容器放电至 MPP 电压、然后必须在下一个脉冲之前进行再充电。