请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085-Q1 您好!
我正在使用 LM5085-Q1芯片设计具有12V 输入的电源。 电源的标称输出应为9V、但我也希望在反馈环路中放置一个可变电阻器、以便我可以将输出电压从9V 更改为12V (或尽可能接近12V)。 我是否应该考虑任何潜在的不稳定情况、尤其是在使用接近100%或100%的占空比配置时?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
只要您的输入电压稳定、开关就应保持稳定。 如果您计划在运行时调节 Vout、我将使用一个加法电阻器进入 FB 节点并使用直流电压控制 Vout。 否则、更改底部 FB 电阻器应该是可以的。 确保您密切注意布局指南。 我已添加了一些我自己的内容、供您在附件中跟进。
e2e.ti.com/.../LM5085-Floor-plan.tif
希望这对您有所帮助?
David。