This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:反馈环路中的可变电阻器、用于更改输出电压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713897/lm5085-q1-variable-resistor-in-feedback-loop-for-changing-vout

器件型号:LM5085-Q1

您好!

我正在使用 LM5085-Q1芯片设计具有12V 输入的电源。 电源的标称输出应为9V、但我也希望在反馈环路中放置一个可变电阻器、以便我可以将输出电压从9V 更改为12V (或尽可能接近12V)。 我是否应该考虑任何潜在的不稳定情况、尤其是在使用接近100%或100%的占空比配置时?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要您的输入电压稳定、开关就应保持稳定。  如果您计划在运行时调节 Vout、我将使用一个加法电阻器进入 FB 节点并使用直流电压控制 Vout。  否则、更改底部 FB 电阻器应该是可以的。  确保您密切注意布局指南。  我已添加了一些我自己的内容、供您在附件中跟进。

    e2e.ti.com/.../LM5085-Floor-plan.tif

    希望这对您有所帮助?

    David。