大家好、团队、
当我在 TPS92692EVM 上测试 LED 短路时遇到问题、该现象与数据表中提供的波形不同。
通道1是 IMON 引脚的输出、通道2是 SW 波、通道3是 FLT 引脚输出。
发生接地短路时、如下图所示、IMON 引脚上出现高达3.7V 的脉冲并很快恢复、SW 波形仍然存在。 FLT 引脚被下拉、然后在大约30ms 后自动拉高。
短路时的波形更详细如下所示:
在接地短路期间、器件未在将 FLT 引脚连接到 SS 引脚时进行断续模式、并且 SW 仍然存在、FLT 引脚为高电平、如下面所示:
我不知道如何解决这个问题。
谢谢!