This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:LED 短路测试

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710720/tps92692-led-short-circuit-test

器件型号:TPS92692

大家好、团队、

当我在 TPS92692EVM 上测试 LED 短路时遇到问题、该现象与数据表中提供的波形不同。

通道1是 IMON 引脚的输出、通道2是 SW 波、通道3是 FLT 引脚输出。

发生接地短路时、如下图所示、IMON 引脚上出现高达3.7V 的脉冲并很快恢复、SW 波形仍然存在。 FLT 引脚被下拉、然后在大约30ms 后自动拉高。

短路时的波形更详细如下所示:

 在接地短路期间、器件未在将 FLT 引脚连接到 SS 引脚时进行断续模式、并且 SW 仍然存在、FLT 引脚为高电平、如下面所示:

我不知道如何解决这个问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaquing、

    您是否在升压或升压到电池模式下使用 EVM、我假设短路是永久短路?  我们可以为 您配置 EVM 上的所有跳线吗?  我想验证您可标签 SW 的信号是 Q3漏极上的电压信号。  我们还希望在示波器为50mS/div 的情况下对以下信号进行示波器捕获、然后使用5uS/div 放大 FLT 下降沿。   我们希望 OV 信号上的电压设置为200mV/div。  谢谢

    CH1: FLT (FLT 的触发负边沿)

    CH2: TP3 (输出电压)

    CH3: OV (TPS92692上的引脚15)

    CH4: Q3的漏极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 用于升压到电池、通道1为 FLT 引脚。 通道2是输出电压、通道3是 OV 引脚(与电阻分压器 R5和 R11连接)、通道4是 SW (Q3的漏极)。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaqing、

    您是否在 第16页的原理图中修改了升压到电池(降压-升压)?  您如何将输出电压短接至接地?    您从原理图上的哪个点对评估板用户指南第16页的接地短路?  

    如果您将输出电压(TP3)短接至地、 则您提供的短路并不是真正的短路、因为示波器捕获的输出电压(TP3)仍为18V。  如果它短路、则它将变为0V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我之前遇到了问题、当输出电压对地短路时、断续模式工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaquing、

    我很高兴听到我们已经解决了这一问题。

    谢谢 Tuan