请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 在数据表或应用手册中、我找不到用于计算 IC 耗散功率的直接公式。 我计划使用以下公式来确定最坏情况下的最大功耗。 哪一项接近实际值、或请提供要计算的实际公式。
PD = Vin_max *[(Qg_tot * fsw_max)+ Isupply_max ]或
PD =(Vin_max - VDR)* [ (qg_tot * fsw_max)+ Isupply_max ]
例如:QG_tot = 28.9nC;FSW_max = 145kHz;Vin_max = 32Vdc;Isupply_max = 5mA
PD = 0.288W;PD = 0.232W