This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:功率耗散计算

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713694/lm3481-power-dissipation-calculation

器件型号:LM3481

在数据表或应用手册中、我找不到用于计算 IC 耗散功率的直接公式。 我计划使用以下公式来确定最坏情况下的最大功耗。 哪一项接近实际值、或请提供要计算的实际公式。

PD = Vin_max *[(Qg_tot * fsw_max)+ Isupply_max ]或  

PD =(Vin_max - VDR)*  [ (qg_tot * fsw_max)+ Isupply_max ]

例如:QG_tot = 28.9nC;FSW_max = 145kHz;Vin_max = 32Vdc;Isupply_max = 5mA

PD = 0.288W;PD = 0.232W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albin、

    感谢您使用 LM3481。 您的第一个公式正确地估算了 IC 内部最坏情况下的功率耗散。

    谢谢、
    Youhao