This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:AFE 在一个周期&安培后燃烧;电池电压测量问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712503/bq76940-afe-burning-after-a-period-cell-voltage-measurement-problem

器件型号:BQ76940

尊敬的所有人:

 

由于随机周期后的芯片灼伤、我们面临着 bq76940的严重问题。

此外、芯片报告的读数与在多个电池中测得的读数不同。

 

我们认为、该问题是由引脚之间产生的负电压引起的、该电压会对 AFE 造成一些损坏。

在下面的例子中、我们展示了在没有 bq76940的情况下、在连接第一个电池(C1-C5)期间在 VC10x-VC15之间进行的测量:

值得一提的是,我们不知道这种负电压是否是问题的原因。

 

我们如何解决这个问题? 有什么建议可以解决这一问题?

 

随附了 BMS 的原理图。

e2e.ti.com/.../BMS-Schematics-1.pdf

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、
    我从原理图中看不到问题。 原理图看起来非常像 EVM、因此您的电路板也可以正常工作。
    波形下降得如此之快、这似乎是奇怪的。 有很多串联电容器将 VC15向上推、它们是串联的,但平衡 FET 电容和12欧姆电阻器也在向上推未连接的电池输入,电源滤波器电容 C701和 C713也应该向上推 C15。 电路中的 bq76940有一个从 VC10X 到 VC15的有效二极管、因此不能很好地容忍-3V。 二极管会导通、电流受外部元件限制、但如果电路板强制施加该电压、则器件可能无法承受。 该电路预计会发生 ESD 事件、而不是持续电流。
    电路原理图页面上未显示 C0与 GND 的连接。 由于 VSS 是 IC GND 的基准、因此建议首先使用 GND。
    哪些电压不正确以及正在燃烧的区域或引脚可能会提供问题的线索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295。  请在下面找到答案:

    如果连接了所有电池、电压是否正确显示?

    在第一个时刻是肯定的、但在一个特定的周期之后、电压开始漂移、主要以组(C10-C15)为单位。

    在下面的这种情况下、误差是电池 C11和 C15的电压测量误差。

    它是一个有问题的板、还是几个板?

    我们在3个不同的 PCB 中也遇到了同样的问题。

    电池0如何连接到 GND?

    C0和 GND 的连接方式如下所示:

    哪些电压报告不正确、哪些烧伤?

    它主要位于 C10-C15的电池组中。 但我们已经遇到了其他电池单元的问题。

    使用电源或电阻电池仿真器在电路板测试时电路板是否正常工作、然后在电池连接时/之后失败?

    我们仅使用实数单元格。 我们不使用电源或电池仿真器。

    我们在 VC10x-VC15之间获得了两个不同的测量结果。 首先、bq76940未焊接到 PCB 上:

    其次、将 bq76940焊接到 PCB 上。 在这里、我们可以看到内部二极管在工作。

    为了保护滤波电容器和输入、我们在每个输入端放置了齐纳二极管、如下所示:

    我们让一个电路板在整个网络终端上运行、记录通过 I2C 提供的电池电压。  

    请参阅以下电压测量行为:

    您是否有任何建议或建议可帮助我们解决此问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、
    bq76940的 VC10x 和 BAT 之间将有一个类似二极管的特性、因此图片在您指示时是合理的。
    您将能够更好地看到不正确的电压、但从图中可以看出、电池14在电池15上升时下降到低电平。 这是与电池14之间的高阻抗或间歇性连接的典型情况。 当 VC14通过正常读取的滤波器网络电压连接到电池时、如果连接松动、VC14电压会下降、导致电池15报告的电压上升、电池14报告的电压下降。 如果使用了连接器引脚、您可能会检查是否有污染、或者检查焊接质量。 如果使用线束进行电池连接、请检查互连中是否存在断线或焊料或压接不良的情况。 断电(BAT)也会影响最高电压、但电池15上升似乎是奇数。