This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:泄漏电压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22917, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713682/tps27081a-leak-voltage

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22918

您好!

尽管我的客户正在评估 TPS27081A、但当输入电压上升到低于时、输入电压会泄漏到输出电压。

我想这是由较大的 C1 (1uF)引起的。

但是、数据表中提到了该值、如下所示。

这种行为是否为目的?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    如您所述、这种行为是由 C1电容器引起的。 电容器的目的是减缓 PMOS 栅极的充电和放电、因此当首次施加 VIN 电压时、栅极没有机会充满电。 由于这是一个 PMOS、栅极上的低电压意味着器件在短时间内处于导通状态、并且将连接 VIN 和 VOUT。 一旦栅极有机会充电、器件将保持关闭状态、直到打开/关闭被切换。

    如果您希望消除此行为、则可能需要查看集成度更高的解决方案、例如 TPS22917或 TPS22918。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius