Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3478
主题中讨论的其他器件:LM3481、 LM3478
您好!
我使用 lm3481实现了反激式转换器解决方案、并已使其运行。 由于新的设计更改、我对我在 ltspice 中进行的仿真进行了更深入的研究。
现在、当我改变负载功率(1ms、5ms、9ms 等)时、在这种情况下、在我的电源桥轨上、我看到输出电压下降。 为什么它们不会再次上升?
我尝试减小反馈分压器、以减小总压降、但仍然不会上升。 当我将一次侧电感 L1降低到~1µH μ H 时、它开始缓慢上升。
为什么会这样、如何在不进一步降低 L1的情况下更改它?
此致
Norbert