This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:低 Iq 电源解决方案

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS54202, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713012/tps62175-low-iq-power-solution

器件型号:TPS62175
主题中讨论的其他器件: TPS54202TPS7A16

您好!

现在、我们需要您关于具有低 IQ 解决方案的电源解决方案的建议。

输入电压:16~26V

输出电压:12V/0.5A 和5V/0.5A

待机电流低于10uA

请提供您的建议供参考。

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    具有休眠模式的 TPS62175是5V 输出电压轨的良好解决方案。 但是、它不能生成12V 电压。

    让我与另一组成员一起检查该 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    有关12V 输出电压轨、请参阅 TPS54202。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我需要低于10uA 的总待机电流、如下所示。

    输入电压:16~26V
    输出电压:12V/0.5A 和5V/0.5A
    在12V 和5V 输出下、待机电流低于10uA。

    请金利迪为我们提供合适的解决方案。
    谢谢。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否更详细地解释您的系统并提供您的要求的更多详细信息? 在我看来、您似乎需要一个总共可提供8.5W 功率、但在最坏情况下消耗260uW 功率的系统? 这是相当困难的、也可能是不可能的。

    当限值为10uA 时、是否需要同时打开12V 和5V?

    系统中是否有 MCU? 您通常需要3.3V 或1.8V 的电压。

    TPS7A16 (LDO)是另一种选择、并联了更高功率的降压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    现在、该产品是具有6节锂离子电池系统的电动工具。

    下面是电源树。

    25.2V 输入电压->12V/0.5A (驱动器)->5V/0.5A (MCU)

    现在、我们需要低于10uA 的系统待机电流、以及如何实现该电流?

    是否使用 TPL5XXX 但找不到高压电源解决方案?

    我们是否可以再向您提出建议以供参考?

    谢谢。

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的讲解。

    我想您可以将5V 输出电压轨作为常开电源轨为 MCU 供电。 然后、MCU 可以关闭/打开12V 电源轨。 然后、借助 TPS62175的睡眠模式、您可以在无负载的情况下实现小于10uA 的电流消耗。