Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS54202, TPS7A16
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62175 主题中讨论的其他器件: TPS54202、 TPS7A16
您好!
现在、我们需要您关于具有低 IQ 解决方案的电源解决方案的建议。
输入电压:16~26V
输出电压:12V/0.5A 和5V/0.5A
待机电流低于10uA
请提供您的建议供参考。
谢谢。
此致、
Eric