请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 您好!
我想知道 FB 反馈引脚中的阻抗。
我尝试使用 TPS43060测量升压电路的环路增益、并希望确保我在 Spice 仿真电路中注入的电压扰动处于适当的节点。
我使用仿真测量的(补偿)环路增益与 TPS4306x_BOOST_CALCTOOL_REVB.xls (总相位图)预测的环路增益有很大不同。
以下是两种方法预测的结果:
Frequency Excel 工具 仿真(使用 TPS43060瞬态 Spice 模型)
1kHz 16.7dB/-78度 14.7dB/-113.5deg。
2kHz 12.5dB/-79度 6.5dB/-114deg
据我了解、Excel 工具显示总相位加180度。 (导致正相补角)。 实际上、Excel 工具显示了以下内容(我从其中减去了180度。 要获得上述报告阶段):
频率 Excel 工具
1kHz 16.7dB/102度
2kHz 12.5dB/101度
如果我错了、请纠正我的问题。
如果你能帮助你找出这种差异,我将不胜感激。
此致、
Nitish Agrawal