This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:最小值计算

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713297/lmr23610-lmin-calculation

器件型号:LMR23610

你(们)好

在以下条件下、Webench 生成的 L=15uH。

VIN=24V

VOUT=3.3V

Iout=0.4A

在数据表中、我计算出的 Lmin = 35uH。

是否可以为我们的应用选择15uH?

还是应按照计算结果符合 Lmin = 35uH?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如表1所示。 L、COUT 和 CFF 典型值、3.3VOUT 的典型值为15uH、这是基于您的参数的建议值。 数据表中的公式 非常通用、不考虑电流检测等因素。 但是、如果您愿意、也应该可以。 我随附了一份报告、其中显示了如果您将15uH 电感器替换为33uH、会发生什么情况。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_5505615_5F00_14_5F00_6_5F00_73449320.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    感谢你的答复。 我明白了。

    贝斯特雷加兹