请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23610 你(们)好
在以下条件下、Webench 生成的 L=15uH。
VIN=24V
VOUT=3.3V
Iout=0.4A
在数据表中、我计算出的 Lmin = 35uH。
是否可以为我们的应用选择15uH?
还是应按照计算结果符合 Lmin = 35uH?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在以下条件下、Webench 生成的 L=15uH。
VIN=24V
VOUT=3.3V
Iout=0.4A
在数据表中、我计算出的 Lmin = 35uH。
是否可以为我们的应用选择15uH?
还是应按照计算结果符合 Lmin = 35uH?
贝斯特雷加兹
您好!
如表1所示。 L、COUT 和 CFF 典型值、3.3VOUT 的典型值为15uH、这是基于您的参数的建议值。 数据表中的公式 非常通用、不考虑电流检测等因素。 但是、如果您愿意、也应该可以。 我随附了一份报告、其中显示了如果您将15uH 电感器替换为33uH、会发生什么情况。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_esim_5F00_5505615_5F00_14_5F00_6_5F00_73449320.pdf