This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054最大电压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713277/lt1054-lt1054-maximum-voltage

器件型号:LT1054

您好!  

我想使用 LT1054、我有两个问题:

-我想从15V 输入或5V 输入生成-15V 电压、但我读出最大电压为15V。 它在15V 电压下仍然正常工作吗?

-我想提供高于100mA 的电流,我能否将两个器件并联,同步它们?  

谢谢、

Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、
    感谢您考虑使用 LT1054。 以下是您最初的问题的答案:
    -是的、它可以在15V 电压下工作。 绝对最大额定值为16V。 因此、请确保未超出该值。
    我不建议直接并行。 但是、您可能会尝试通过两个几欧姆的"镇流器"电阻器合并其输出。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。

    我从数据表中看到、输出可以并联;配置如下所示:

    我想从15V 输入生成-15V 电压、因此我不需要将反馈电阻器连接到 Vref (或者、我是否可以使用电阻器来实现更好的调节?)。

    总功耗为:  

    由于驱动电流损耗(Vcc=15V、Vout=-15V)、我仅有功率损耗、因此耗散功率仅为300mW、我不需要将电阻器与开关电容器串联。

    但是、我不理解二极管 HP5082-2810的需求。 可以帮帮我吗?

    此致、

    Jacopo