请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 在2017年9月的数据表第13-14页、我阅读了以下公式:
假设图形正确(这很有道理)、快速近似值似乎是由以下因素产生的:
x <= 64: y = 0.0245 * x
x > 65: y = 0.3886 * exp (0.0217 * x)
假设我没有错、"0.0217"是数据表中提到的唯一有效常数(...)。
是否有人可以确认/验证这一点?
谢谢