Other Parts Discussed in Thread: TL494
所有、
我正在努力让小型 LCD 逆变器运行。 它使用(TI) TL494C 连接全桥、并将几个09N05功率晶体管连接到升压变压器。 这种设备会进入电视或笔记本电脑为背光供电。 我只想从中获得可靠的 HV 电源。 我在 VCC 上看到12V、在稳压电源上看到5V、在引脚5上看到干净的3.8V 锯齿波。 该电路设置为在输出驱动器发射器上输出、因此集电极连接到 VCC。 但是、引脚9或10上没有任何输出、因此从该点产生的电压也是如此。 我确信该板未损坏、并且作为一个相同的板工作时会执行相同的操作。 TL494上是否有需要施加某种偏置电压或外部电压才能使其正常工作的东西。 或者、有一个抑制功能、此功能将暂停栅极驱动输出、除非施加了一些偏置。 我对该器件的体验是、一旦连接、它就会运行。
谢谢
Tom