This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494栅极驱动器故障

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712629/tl494-trouble-with-tl494-gate-drive

器件型号:TL494

 所有、

我正在努力让小型 LCD 逆变器运行。  它使用(TI) TL494C 连接全桥、并将几个09N05功率晶体管连接到升压变压器。 这种设备会进入电视或笔记本电脑为背光供电。   我只想从中获得可靠的 HV 电源。  我在 VCC 上看到12V、在稳压电源上看到5V、在引脚5上看到干净的3.8V 锯齿波。  该电路设置为在输出驱动器发射器上输出、因此集电极连接到 VCC。  但是、引脚9或10上没有任何输出、因此从该点产生的电压也是如此。  我确信该板未损坏、并且作为一个相同的板工作时会执行相同的操作。   TL494上是否有需要施加某种偏置电压或外部电压才能使其正常工作的东西。  或者、有一个抑制功能、此功能将暂停栅极驱动输出、除非施加了一些偏置。  我对该器件的体验是、一旦连接、它就会运行。

谢谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    器件上有一个 DTC 引脚4。 在该引脚上为0V 时、您将在输出上获得最大占空比。 当 DTC 约为3.3V 时、您将不会获得输出脉冲。
    这有时用于设置最大占空比。 您应该检查 DTC 上的电压。 它应小于3.3或开路。

    您还应检查误差放大器引脚3的输出电压。
    如果引脚3上的电压大于引脚5 (锯齿)上的电压、则不会出现输出脉冲。 检查 V (pin3)是否小于大约3.3V

    希望这对您有所帮助

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我刚才检查了引脚4、它显示的是17mV。  所以没有问题。  引脚3上的不同故事。  锯齿波为3.26v、完全符合预期。  但引脚3上的误差放大器输出 为4.8V、明显超出了该值。  逆变器的原始设计具有一个"调节"引线、它通过100k 连接到引脚1。  不知道应该有哪种电压、但我认为是调节输出以及显示屏亮度。  接地或连接到 VCC 不会对4.8V 电平产生任何影响、当然也不会产生输出。  将 ADJ 引线连接 到独立的6V 电源(正极接地)会将 引脚3上的电压升高 到5.6、因此我们在那里走的方向是错误的。  将其切换到负接地或以 VCC 为基准不会执行任何操作。 还有一个"N/L"引线似乎希望连接到 VCC、以便将任何电源发送到 TL494;无论这是否是我们正在研究的连接。  我应该补充的是、在所有这种连接中、引脚3电压暂时降至2.6V、从而启动了所有操作、并且我在输出端读出超过400VAC 的值。  但这是一个简短的事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他一些 信息: 我们怀疑的"N/L"连接似乎是一个简单的启用连接。  该线路上大约1.5V 的电压将捕捉所有电压、直至达到完全 VCC。  无论是与完整 VCC 相关、还是与较小的 VCC 相关、似乎没有太大的差异。  当我在桥接器的 TL494发射极输出中的任何一个上电时、加电时、大约有一秒的满输出、然后它返回到零。  因此、这说明了短暂的电压偏移。  片刻之后、错误电路中的某些东西会启动并将其关闭 、因此在加电后、似乎没有任何东西允许芯片重新启动操作。    我在引脚3上读取的4.8V 似乎没有任何下降、这会阻止事情的发展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这项工作的一个令人不快的结束。  我无法对'494执行任何操作来使引脚3电压小于锯齿幅值、 因此没有输出。  不知道它们是如何连接的、也不知道 引脚1可以连接什么类型的电压来降低误差放大器电压。  因此、我在引脚3和接地端连接了一个10k 电位计、然后将其下调至大约300欧姆、并确保电压最终下降。  然后、脉冲输出 恢复开启-脉冲宽度随 POT 平稳变化- 我在变压器次级上读取了大约600伏的交流电。  这是一种断断续续的解决方案、但它一直在工作、直到烟雾和保险丝熔断、不再有电压。  因此、引脚1看起来会执行一些操作、引脚3不希望作为解决方案从外部接地。

    感谢 所有阅读过此内容的人。  新设计的时代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将根据您的结论将此主题标记为已关闭。

    在没有原理图的情况下、很难对电路进行故障排除。

    此致

    John