Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS542941
主题中讨论的其他器件:TPS54331、 TPS542941
正如您在下面看到的,我在设计中使用了四个电源芯片, 电路板 上电时的总体功耗为8.54W,现在 电路板上有问题 ,当我 使用 5V 2A 电源 为电路板上电时,我发现 电感是 嗡嗡声,然后我发现+1.8V、+1.0V、输入+5V,和 U31输出功率的范围非常糟糕。 它们都有周期性的下降。我发现 U31的1.0V 控制+1.8V 和3.3V 的电源正常信号 。
正如您在下面看到的,我在设计中使用了四个电源芯片, 电路板 上电时的总体功耗为8.54W,现在 电路板上有问题 ,当我 使用 5V 2A 电源 为电路板上电时,我发现 电感是 嗡嗡声,然后我发现+1.8V、+1.0V 的范围、+5V,和 U31的3.3V 输出功率非常糟糕。 它们都有周期性的下降。我发现 U31的1.0V 控制+1.8V 和 3.3V 的电源正常信号 。
因此 、我在 电感尖峰时测量1.0输出和+1.0V_PWRGD 信号、下图,黄色 为1.0输出 、蓝色为 Othe。
此外、我测量电路板的输入功率+5V、U31的输出3.3V 如下所示
黄色为+5V 输入、蓝色为 u31的3.3V 输出。
下图是 U41的1.8V 输出,
除了+1.8V、+1.0V、+5V,输入和 U31的3.3V 输出功率之外,其他电源如+2.5V、+1.2V 和+3.3V_SFP 都很好。您可以看到下面的内容
+2.5V++1.2V
+3.3V_SFP
在 电感嗡嗡声和 电路板由5V 2A 电源供电期间测量上述所有波纹。
电路板的 PIC 如下所示
找到这个后、我尝试将 C603、C370更改为220uf、
将 U11的 R301从1.2k 更改为12.1k、
将 U11的 L7从1uH 更改为4.7uH
将 U41的 L27从2.2uH 更改为3.3uH
U31的 L38从3.3uH 更改为4.7uH
但 matter.ca上的人不能聪明地帮助我,非常焦虑,
e2e.ti.com/.../the-problem-of-TPS54620.doc