This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620电感嗡嗡声

Guru**** 2619115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS542941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711086/tps54620-tps54620-the-inductance-is-buzzing

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS54331TPS542941

正如您在下面看到的,我在设计中使用了四个电源芯片,  电路板 上电时的总体功耗为8.54W,现在 电路板上有问题  ,当我 使用  5V 2A 电源  为电路板上电时,我发现 电感是 嗡嗡声,然后我发现+1.8V、+1.0V、输入+5V,和 U31输出功率的范围非常糟糕。 它们都有周期性的下降。我发现 U31的1.0V 控制+1.8V 和3.3V 的电源正常信号 。

正如您在下面看到的,我在设计中使用了四个电源芯片    电路板 上电时的总体功耗为8.54W,现在 电路板上有问题  ,当我 使用  5V 2A 电源  为电路板上电时,我发现  电感是 嗡嗡声,然后我发现+1.8V、+1.0V 的范围、+5V,和    U31的3.3V 输出功率非常糟糕 它们都有周期性的下降我发现 U31的1.0V 控制+1.8V 和 3.3V 的电源正常信号  。

 因此 、我在 电感尖峰时测量1.0输出和+1.0V_PWRGD 信号、下图黄色 为1.0输出 、蓝色为 Othe。

 

此外、我测量电路板的输入功率+5V、U31的输出3.3V 如下所示

黄色为+5V 输入、蓝色为 u31的3.3V 输出。

下图是 U41的1.8V 输出,

 

除了+1.8V、+1.0V、+5V,输入    U31的3.3V 输出功率之外,其他电源如+2.5V、+1.2V 和+3.3V_SFP 都很好。您可以看到下面的内容

 +2.5V++1.2V

+3.3V_SFP

 在 电感嗡嗡声和 电路板由5V 2A 电源供电期间测量上述所有波纹。

电路板的 PIC 如下所示

 

找到这个后、我尝试将 C603、C370更改为220uf、

                                将 U11的 R301从1.2k 更改为12.1k、

                                将 U11的 L7从1uH 更改为4.7uH

                                将 U41的 L27从2.2uH 更改为3.3uH

                                U31的 L38从3.3uH 更改为4.7uH

但 matter.ca上的人不能聪明地帮助我,非常焦虑,

e2e.ti.com/.../the-problem-of-TPS54620.doc

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、
    您的主要问题似乎是5V 输入电源。 它具有超过1V 的纹波并且下降至4V。TPS542941的输入极有可能下降至足以激活内部 UVLO 的低电平。 这种大纹波也可能会导致 TPS54331电路出现问题。 对于 TPS54331、您能否放大10 usec/div 并显示 PH 节点电压以及 VIN? 如果将输入电压增加到12V、会发生什么情况? 您可能需要禁用所有电压轨并分别检查它们。 您正在使用 TI 内不同组支持的器件。 协调对您的问题的支持可能很复杂。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John、我 发现当我将 U31的输入电容器更改为440uf (由2 220uf 电容器组成)、将输入电容器  u11更改为440uf (由2 220uF 电容器组成)时、电感不再振铃。   下面的 PIC 是  电  感嗡嗡声时的 PH 节点电压以及 TPS54331的 VIN。 黄色为输入电压+5V、蓝色为另一个。此外、除了输入电压可能会降至4V、 而 EN 节点电压 TPS54331 (其图片为第二个)可能会降至0V、我发现另一个信号都不 是欠压、超过阈值电压。 因此 、我想知道这个问题的根本原因是 输入电压不稳定、这个电压被减少至4V。 然后 、EN 节点电压 TPS54331会降至0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、
    如果 EN 变为0V、电路将关断。 您有来自 Vin 的200k 和120K 分压器。 当输入电压降至4V 时、EN 上的电压仍为1.5V。 您还有一条连接到1V0电源正常的线路。这可能是导致复位的原因。 另一个需要注意的问题是 TPS54331引导 UVLO。 如果 BOOT 至 PH 电压降至2.1V 以下且负载较轻、则高侧 FET 将保持关断状态、直到 Vout 降至 Vin - 2.1V 或大约3.9V、如波形所示。 您似乎有多个问题需要解决、其中包括调节不良的5V 输入。 5V 电压来自哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、
    您是否曾解决过问题? 您是否需要其他帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个问题、原因是输入电压降至4V 以下、我在5V 输入上添加了一个600uF 电容、5V 电压稳定。 我再也没有遇到过这个问题。