请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5520 我们计划将 LP5520用于不同于其设计用途的应用。 我有三个白色 LED 灯串、它们具有不同数量的 LED。
通道1:5个 LED
通道2:4个 LED
通道3:3个 LED
每个灯串的工作电流介于2和10mA 之间、这应将输出电压置于10V 左右以满足 CH 1 (最大灯串)的要求。 目标是保持低电压、我们无需大量电流即可实现所需的亮度。 我们计划在自适应升压模式下运行、并在手动模式下运行、使用微控制器与 LP5520连接。
不均匀的灯串长度是否会成为问题、或者各个电流驱动器是否会处理此问题?
其他信息:我们计划在两节镍氢电池上运行、并且必须使用升压转换器为 LP5520供电。
谢谢、
LEIF