This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:改变 LED 灯串长度是否正常?

Guru**** 2619105 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713162/lp5520-varying-led-string-lengths-ok

器件型号:LP5520

我们计划将 LP5520用于不同于其设计用途的应用。 我有三个白色 LED 灯串、它们具有不同数量的 LED。  

通道1:5个 LED

通道2:4个 LED

通道3:3个 LED

每个灯串的工作电流介于2和10mA 之间、这应将输出电压置于10V 左右以满足 CH 1 (最大灯串)的要求。 目标是保持低电压、我们无需大量电流即可实现所需的亮度。  我们计划在自适应升压模式下运行、并在手动模式下运行、使用微控制器与 LP5520连接。

不均匀的灯串长度是否会成为问题、或者各个电流驱动器是否会处理此问题?

其他信息:我们计划在两节镍氢电池上运行、并且必须使用升压转换器为 LP5520供电。

谢谢、

LEIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lief、

    对于不均匀的字符串长度、这不是问题。 驱动器会调节电流、不同的通道会有不同的压降、因为 LED 数量不同。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth