请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5450 尊敬的专家:
我的客户正在测试 TPS5450并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
当电源关闭时、5V 输出似乎会转换为24V 输入。
有问题吗?
或者是否需要额外的电路?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.