This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:断电时的反向电流

Guru**** 2619105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713290/tps5450-reverse-current-at-power-off

器件型号:TPS5450

尊敬的专家:

我的客户正在测试 TPS5450并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当电源关闭时、5V 输出似乎会转换为24V 输入。

有问题吗?

或者是否需要额外的电路?  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../inquiry-about-TPS5450.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般而言、让输出放电到输入中并不是一个好主意。
    电流路径通过功率 MOSFET 的内部体二极管。
    流经此路径的电流可能会导致意外问题。
    如果您的应用满足此条件、则 VOUT 之间应连接一个肖特基二极管
    和 VIN 引脚以及与 VIN 的阴极对齐是谨慎的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的答复。

    我知道在某些情况下需要使用外部肖特基二极管、

    我将与客户分享您的建议。

    此外、我回答说要考虑输出放电电路。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一