This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:我搜索解决方案

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711902/bq34z100-g1-i-search-a-solution

器件型号:BQ34Z100-G1

社区您好、我需要帮助。

我的问题是、我有一个28V 和54Ah 的8S8P 电池、并且我正在寻找一个组件(电量监测计)、它必须为我提供此电池的充电状态、我是指充电状态(电压、电流、温度)。 我发现了很多组件、但我发现最大容量级别为32Ah。 那么、我想知道一个人是否会有一个组件为我提供? 提前感谢您

Donatien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donatien、

    bq34z100-G1将在高于32Ah 的容量下运行、但是需要使用调节功能。 扩展容量大于32Ah 的应用的过程在以下应用手册中进行了说明: www.ti.com/.../slua760

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我已经阅读了组件数据表、并看到您可以更改容量标度、只是我找不到正确的文件。 你刚才给我的东西是一颗炸弹,我的问题就得到了解决。

    如有任何问题、请随时与您联系。

    谢谢你

    Donatien KIALLO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donatien、

    我很高兴听到这个问题目前似乎已得到解决。

    如果以上内容有助于解决您的问题、您能否单击绿色的"车辆"按钮来帮助具有相同问题的其他人找到此答案?

    此致、
    Bryan Kahler