Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 社区您好、我需要帮助。
我的问题是、我有一个28V 和54Ah 的8S8P 电池、并且我正在寻找一个组件(电量监测计)、它必须为我提供此电池的充电状态、我是指充电状态(电压、电流、温度)。 我发现了很多组件、但我发现最大容量级别为32Ah。 那么、我想知道一个人是否会有一个组件为我提供? 提前感谢您
Donatien