This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:TPS53015的 UVP、短路时的导通时间延迟是多少?

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713042/tps53015-uvp-of-tps53015-what-s-the-turn-on-time-delay-when-short-circuit

器件型号:TPS53015

大家好、

您知道我们的数据表显示、器件 TPS53015将在2.2ms 后响应 UVP、 1ms 后将锁存。

那么、如果我们在启用前将输出短路、开启时间是多少? 它是2.2ms 或3.2ms。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您仍然需要等待3.2ms、然后才能启用锁存器。

    谢谢
    -Arief