Other Parts Discussed in Thread: TPS53015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53015 大家好、
您知道我们的数据表显示、器件 TPS53015将在2.2ms 后响应 UVP、 1ms 后将锁存。
那么、如果我们在启用前将输出短路、开启时间是多少? 它是2.2ms 或3.2ms。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.