请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700-Q1 您好!
我将此芯片用于12V 至20V 反激式。 我不确定此芯片是否适合此应用。
为了运行它、我使用了另一个升压转换器为它提供 VDD 至25V 的电压、因为导通电压高于12V。 当它启动时、控制器生成三个脉冲、然后停止。 我认为它进入了故障模式。
我想它可能会转到线路感应误差。 我想问这是不是使用这个芯片的正确方法、我如何将它安装到这个应用中。
谢谢。