This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:我将此芯片用于12V 至20V 反激式直流/直流转换器。

Guru**** 2619875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712636/ucc28700-q1-i-used-this-chip-for-12v-to-20v-flyback-dcdc

器件型号:UCC28700-Q1

您好!

我将此芯片用于12V 至20V 反激式。 我不确定此芯片是否适合此应用。

为了运行它、我使用了另一个升压转换器为它提供 VDD 至25V 的电压、因为导通电压高于12V。 当它启动时、控制器生成三个脉冲、然后停止。 我认为它进入了故障模式。  

我想它可能会转到线路感应误差。 我想问这是不是使用这个芯片的正确方法、我如何将它安装到这个应用中。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mingkai:

    正确、这三个脉冲表示故障已跳闸。 这就是关闭控制器的原因。 有几个不同的条件会导致故障模式;它们可在数据表 www.ti.com/.../ucc28700-q1.pdf 的第7.3.2节(第12页)中找到。 这是一份额外的应用报告、可帮助您识别设计中可能导致此问题的问题: www.ti.com/.../slua783.pdf

    最棒的
    Emily
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    问题已解决。 它涉及线路感应故障。 在我降低 RS1后、反激式器件开始工作。

    谢谢、

    明开