我正在设计一个可调电源、该电源将使用12 VDC 的输入、并具有12.5至18.5 VDC 的可调输出。
我想对 rsh 使用一个固定的91K 欧姆电阻器、并将一个数控可变电阻器与 RSL 串联、以将 RSL 的电阻从6K 欧姆变为10K 欧姆。
在数据表第 8.2.1.2.8节中、它计算 RSL (示例中为 R2)、并建议将10K 作为最佳值、因为"通过电阻分压器的泄漏电流和进入 FB 引脚的噪声去耦合"。 没有关于这一最佳原因的详细信息、因此解释将非常有帮助。
基本问题:
对于 RSL、使用6K 至10K 的电阻范围是否会导致电路中出现问题?
在运行期间、使用与固定电阻器串联的数字控制可变电阻器来调节电压输出是否会出现问题? 它将在通电时使用电压表进行调节、以测量输出、然后在运行期间保持设置为所需的电压。 虽然它将在电路通电时进行调节、但通常不会动态调节。