This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:达到术语平滑后的 Qmax 更新?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713234/bq27750-qmax-update-after-term-smooth-is-reached

器件型号:BQ27750

大家好、TI 团队、

有关 DSG_0_Smooth_OK 选项的一个问题:

我正在使用截止电压为2.5V 的电池(通过数据表)、但当达到3.5V 时、监测计应报告0% SOC。  

在学习周期中、我将术语电压设置为2.5V。 当我将 Term Smooth Final Cell V Delta 设置为1000mV 时、SOC 应在达到3.5V 时报告0%、对吧?

Qmax 更新现在使用了什么阈值? 是3.5V (达到终端平滑最终电池 V Delta 时)还是2.5V (达到终端电压时)。

感谢您的澄清。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    为什么您需要灯平滑最终电池电压。 如果您需要监测计在3.5V 终止,则可以将术语设置为2.5V,并在保留容量中添加一些值。 这是我认为的首选方法。 但要回答您的问题、术语2.5是用于 Qmax 的电压。
    另一方面、FCC 将基于3.5

    谢谢
    Onyx