请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27750
大家好、TI 团队、
有关 DSG_0_Smooth_OK 选项的一个问题:
我正在使用截止电压为2.5V 的电池(通过数据表)、但当达到3.5V 时、监测计应报告0% SOC。
在学习周期中、我将术语电压设置为2.5V。 当我将 Term Smooth Final Cell V Delta 设置为1000mV 时、SOC 应在达到3.5V 时报告0%、对吧?
Qmax 更新现在使用了什么阈值? 是3.5V (达到终端平滑最终电池 V Delta 时)还是2.5V (达到终端电压时)。
感谢您的澄清。
Patrick