Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我将 BQ34110与5节串联镍氢电池(标称电压1.2V/节)搭配使用、并尝试按照该过程生成 GPC 日志、以便我能够获得正确的 CEDV 参数。 但是、我将遇到两个问题:
1) 1)我在充满电后很难设置 FC 位、因此当我尝试运行 GPC 周期时、它一直等待 FC = 1。 这个位的设置似乎在某种程度上取决于当前 EDV 阈值(针对这个阈值的缺省值似乎是针对一个锂离子电池)、所以我是否需要改变这些值来使芯片意识到已经有一个合格的电荷?
2) 2)我能够校准电压测量值、但我从我校准的电压中越远就会看到巨大的测量误差。 目前、我正在将1%电阻器用于我的外部分压器、但我已订购0.1%的值作为预防措施。 话虽如此、电压测量结果如此之差似乎很奇怪。
感谢您的帮助!
Kyle