This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:设置 FC 时遇到困难

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709301/bq34110-difficulty-getting-fc-to-set

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我将 BQ34110与5节串联镍氢电池(标称电压1.2V/节)搭配使用、并尝试按照该过程生成 GPC 日志、以便我能够获得正确的 CEDV 参数。 但是、我将遇到两个问题:

1) 1)我在充满电后很难设置 FC 位、因此当我尝试运行 GPC 周期时、它一直等待 FC = 1。 这个位的设置似乎在某种程度上取决于当前 EDV 阈值(针对这个阈值的缺省值似乎是针对一个锂离子电池)、所以我是否需要改变这些值来使芯片意识到已经有一个合格的电荷?  

2) 2)我能够校准电压测量值、但我从我校准的电压中越远就会看到巨大的测量误差。 目前、我正在将1%电阻器用于我的外部分压器、但我已订购0.1%的值作为预防措施。 话虽如此、电压测量结果如此之差似乎很奇怪。

感谢您的帮助!

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、


    与锂离子电池相比、检测镍基电池的 FC 有点困难。 对于锂离子电池、应根据达到指定的充电电压并在电流逐渐减小到足够小的水平后、在限定的时间窗口内设置 FC 位。


    但是、对于镍氢电池、可能永远不会使用此方法设置 FC 位、因为电压将在充满电时下降。 应使用温度随时间变化的速率(温度变化方法)检测镍氢电池的充满电。 bq34110技术参考手册的第2.9节介绍了此方法和设置。


    我希望这对您有所帮助、
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    实际上、我没有使用 BQ34110来控制充电(这是由 Linear Tech LTC4011实现的)、但我确实需要能够跟踪剩余电量、 这大概需要正确的 EDV 值(否则、一旦我开始放电、剩余容量立即降至0)、我只能通过使用 GPC 工具获得该值。 遗憾的是、如果 FC 位从未设置、我无法生成日志。

    因此、如果我无法设置 FC 位以继续 GPC 过程、我会对如何继续进行有一些损失。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    bq34110监测计需要正确的条件来验证 FC 位。 否则、CEDV 学习所需的该位不能置位。 对于锂离子化学物质、这将通过监测电池何时达到所需的充电电压和锥形电流条件来确定。 但是、镍氢电池不会满足这些条件、因为随着充电接近完成、电池电压会继续升高、最终电压会轻微下降。

    对于镍氢电池、验证 FC 位的更好方法是观察温度斜率。 充满电时、温度变化会显著增加。 另一种方法是观察电压骤降。 这两个选项都可用-请参阅技术参考手册中的操作配置 A 闪存寄存器说明以及充电终止部分(2.9)。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Matt。

    我会尝试一下、如果我仍然有问题、请告诉您。

    另一方面、电压测量具有显著误差、这是您以前看到过的吗?

    谢谢、

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    我可以尝试帮助调试电压测量误差的问题。 您能否使用设置导出.gg 文件(从"Data Flash"选项卡)并让我知道您的电阻分压器设置?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我已将.gg 文件与我的所有设置相关联。 我的分压器为169千欧和16.5千欧。 我启用了外部分压器、并将串联电池数设置为5。 我必须在 bqstudio 中将分压器电压设置为32000mV、以相对接近我的电池组电压、然后我能够将其校准到非常接近的值。 但是、一旦电池组电压发生变化、误差就会变得非常大(有时会接近2000mV)。  

    此外、我已根据 TRM 调整了-deltaV 和 delta T/delta t 参数、并设置操作配置 A 寄存器(NI_DT 和 NI_DV)中的两个相应位。 可惜,虽然情况非常好,但功能界别仍然拒绝高企。 您是否在我的配置中看到过有关充电终止的任何奇怪情况?

    非常感谢、

    Kyle

    e2e.ti.com/.../bq34110_5F00_export.gg.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我查看了您的 gg 文件、我看到了一些问题。 首先、分压器电压看起来有点偏、这可能会解释奇怪的电压测量。 我正在计算、根据您的电阻分压器值、您应该从10000-11000mV 范围内的分压值开始。 然后查看您是否可以校准以及您是否可以看到良好的电压精度。

    我继续更改了其他一些可能需要更新的参数。 您可以在两个文件之间运行 diff 以查看我建议的更新。

    此致、

    Matt

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7026.bq34110_5F00_export.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您提供该文件。 我找出了电压感应的问题。 正如数据表中所示、我们使用了几个 FET 来降低功耗、但遗憾的是最终使用了2个 N 沟道 FET、因此电路运行不正常。 我现在绕过了该电路、电压校准正确并具有极好的跟踪功能。

    希望这加上您发送的修改参数也有助于解决其他问题。

    如果我仍然有问题、我会告诉您。

    非常感谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    我已经能够调整参数、以便在充满电时可靠地设置 FC 位、因此感谢您的所有帮助。

    我能够运行6个日志、我只是在等待结果、但我假设在插入这些调整值后、SOC 应该在放电期间准确跟踪?

    再次感谢、

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    很高兴听到这个消息。 是的、这应该是获取监测参数以准确跟踪 SOC 的最后一步。

    我将在下周外出、因此、如果您有新的 CEDV 参数后遇到任何问题、请开始新的主题。

    谢谢、
    Matt