This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:TPS54061欠压运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713148/tps54061-tps54061-operating-under-voltage

器件型号:TPS54061

在设计中使用的开关稳压器之一方面、我需要您的帮助。 我们使用的是 TPS54061、需要调节24VDC 输出、尽管它仅用于为24V 继电器供电。

根据在线设计计算器、我们使用的原理图是标准电路。

我们要求在18VAC 至30VAC 之间工作。

在18VAC 时

18 * 1.414 = 25.425V

测量电压 VDC = 约 22VDC 至23VDC、其中考虑了我们在设计中使用的电桥和串联二极管上的压降。

在18VAC/22VDC 下,我们可以看到峰间纹波约为0.4V,这对于驱动继电器应该是可以的。

此外、在14VAC 时、我们确认了大约0.4V 的纹波。

在大约19.5VAC 时、这不是问题、因为开关的输入超过24VDC、我们获得稳定的无纹波输出。 基本上、在18VAC/22VDC 下、开关不再进行调节、这就是我们看到纹波的原因。

我们这里的问题是、最糟糕的情况会发生在18VAC 时? 是否有任何情况下它完全正常工作? 我们认为0.4V 的纹波不应成为继电器的问题。

请查看此信息并分享您的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您在分析和测试您的设计方面做得非常好。
    我还将使用继电器负载进行测试。 我看不到任何可能导致问题的东西
    在输入电压<19VAC 的压降模式下运行转换器。