Other Parts Discussed in Thread: TPS54061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54061 在设计中使用的开关稳压器之一方面、我需要您的帮助。 我们使用的是 TPS54061、需要调节24VDC 输出、尽管它仅用于为24V 继电器供电。
根据在线设计计算器、我们使用的原理图是标准电路。
我们要求在18VAC 至30VAC 之间工作。
在18VAC 时
18 * 1.414 = 25.425V
测量电压 VDC = 约 22VDC 至23VDC、其中考虑了我们在设计中使用的电桥和串联二极管上的压降。
在18VAC/22VDC 下,我们可以看到峰间纹波约为0.4V,这对于驱动继电器应该是可以的。
此外、在14VAC 时、我们确认了大约0.4V 的纹波。
在大约19.5VAC 时、这不是问题、因为开关的输入超过24VDC、我们获得稳定的无纹波输出。 基本上、在18VAC/22VDC 下、开关不再进行调节、这就是我们看到纹波的原因。
我们这里的问题是、最糟糕的情况会发生在18VAC 时? 是否有任何情况下它完全正常工作? 我们认为0.4V 的纹波不应成为继电器的问题。
请查看此信息并分享您的想法吗?