This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:反向电流保护故障

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712226/tps7b7702-q1-reverse-current-protection-fault

器件型号:TPS7B7702-Q1

你好  

客户发现、由于冷启动测试中的电池保护短路、TPS7B7702-Q1经常出现关断问题。 AM/FM 天线的输出电压设置为10.5V。 从示波器屏幕截图中可以看到、输入电压下降的速度比输出电压快、并且由于电池短路保护导致锁存关断。 客户可以减小输出电容(2x 10uF)以更快地对输出电压放电、但这可能会影响射频灵敏度、因此客户不想更改输出电容。

客户更改了原理图、在该事件期间检查 nERR 引脚以切换 EN 引脚、但他们希望检查是否有任何其他解决方案可避免这种关断。

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    另一种可能的解决方案是增加输入电容。 输入端的电容越大、LDO 输入的保持时间就越长。 这与您降低输出电容的想法类似。

    您能否提供有关您打算如何使用/ERR 引脚重新启用 LDO 的更多信息?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    MCU 读取/ERR 引脚并在/ERR 引脚变为低电平时切换 EN 引脚。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速回复。  此方法应该起作用;但是、请记住、如果发生任何其他导致/ERR 转换为逻辑低电平的故障、MCU 将切换使能。  如果这在客户的应用中是可以接受的、那么这似乎是他们应用的有效解决方案。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您认为添加一个阻断二极管是什么、这样输入电容器不会因电池压降而放电。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    二极管可能会有所帮助;但是、有效性在一定程度上也取决于瞬态期间的负载电流。 如果二极管和 LDO 之间的额外电容足以对输入电容器放电、则会再次帮助为负载供电。

    请记住、现在您需要考虑二极管的压降。 LDO 的输入电压现在是 Vbatt 减去二极管的正向电压。

    非常尊重、
    Ryan