Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B7702-Q1 你好
客户发现、由于冷启动测试中的电池保护短路、TPS7B7702-Q1经常出现关断问题。 AM/FM 天线的输出电压设置为10.5V。 从示波器屏幕截图中可以看到、输入电压下降的速度比输出电压快、并且由于电池短路保护导致锁存关断。 客户可以减小输出电容(2x 10uF)以更快地对输出电压放电、但这可能会影响射频灵敏度、因此客户不想更改输出电容。
客户更改了原理图、在该事件期间检查 nERR 引脚以切换 EN 引脚、但他们希望检查是否有任何其他解决方案可避免这种关断。
此致、
Sam