This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:以低于 C/10的速率为 Lipo 电池充电

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713391/bq25101-charging-lipo-batteries-at-rates-less-than-c-10

器件型号:BQ25101

您好: 我对在新设计中使用 bq25101有疑问。

我对10小时安全计时器有点困惑。

在我的应用中,我想为400 mAh 锂聚合物电池充电,例如10 mA 的充电电流,即小于 C/10。

在此速率下、充电时间将超过10小时。

安全计时器是否会在充电完成之前(即 Vbattery = 4.2V 之前)停止充电?

请告知,我的电子邮件是 doug@accutroninstruments.com……如果有任何意见,我将不胜感激!

Doug Maenpaa

工程经理

Accutron Instruments Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是的、10小时安全计时器将跳闸并停止充电。
    可以通过将 TS 引脚拉为高电平或悬空来禁用计时器。 但这也会禁用终端。 器件处于 TTDM 模式、类似于连续向电池施加电压的 LDO 模式。
    这不是典型的充电曲线、建议联系电池制造商确认这是可接受的。

    将与您脱机联系。