Other Parts Discussed in Thread: BQ25101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25101 您好: 我对在新设计中使用 bq25101有疑问。
我对10小时安全计时器有点困惑。
在我的应用中,我想为400 mAh 锂聚合物电池充电,例如10 mA 的充电电流,即小于 C/10。
在此速率下、充电时间将超过10小时。
安全计时器是否会在充电完成之前(即 Vbattery = 4.2V 之前)停止充电?
请告知,我的电子邮件是 doug@accutroninstruments.com……如果有任何意见,我将不胜感激!
Doug Maenpaa
工程经理
Accutron Instruments Inc.